WITTENSTEIN galaxie

Beim Galaxie® haben wir das Thema Antrieb ganz von vorn gedacht. Das Ergebnis: Eine grundlegend neue, spielfreie Getriebegattung. Die einzigartige und wartungsfreie Kinematik ermöglicht einen nahezu vollständigen Flächenkontakt bei der Kraftübertragung. Dadurch erreichen die spielfreien Galaxie® Antriebssysteme und Getriebe mit Hohlwelle bislang unvorstellbare Leistungsdaten. Dazu zählen extreme Drehmomentdichte, Verdrehsteifigkeit, Gleichlaufgüte, Positioniergenauigkeit und absolute Spielfreiheit. Im Vergleich zu Exzenter- oder Zykloidgetrieben ermöglicht die Galaxie®-Technologie wartungsfreie Spielfreiheit über die gesamte Lebensdauer. 

Spielfreies GALAXIE®

Das Galaxie® ist ein Hohlwellenantrieb mit lebenslanger Spielfreiheit, wartungsfreiem Einsatz und höchster Präzision. Es basiert auf drei radikal neuen Ideen...

Überlegen aus Prinzip

Die praktisch verschleißfreie Verzahnung der Galaxie®-Technologie ermöglicht den wartungsfreien Einsatz über die gesamte Lebensdauer. Das überzeugt auch unsere Kunden...

Taktzeit um 50 % verkürzt durch höhere Steifigkeit.
Dreiling Maschinenbau
Steigerung der Produktivität um 40 % durch geringe Vibration.
Profiroll Technologies
Höchste Fertigungsqualität bei 10 % mehr Dynamik.
Electroimpact
Nach 5 Jahren Einsatz Nullspiel unverändert.
Profiroll Technologies
Messung der Hysterese im laufenden Betrieb durch umfassende Sensorik.
STAMA Maschinenfabrik

Produktvarianten

Ein geniales Konzept, verfügbar als Getriebemotor (Aktuator) mit Hohlwelle, Winkelstufe oder als Getriebe zum Anbau an Standard­servomotoren. Kundenspezifische Anpassungen unserer Hohlwellenantriebe eröffnen den Perfect Fit für High Performance Anwendungen.

Anwendungen

Das spielfreie Präzisionsgetriebe stellt den idealen Match für Branchen wie Werkzeugmaschinen, Verpackung, Halbleiterherstellung und Bearbeitungsrobotik dar. Das Galaxie® Antriebssystem findet seinen Einsatz sowohl in kundenspezifischen Lösungen als auch in Schwenkbrücken, Rundtakttischen, Revolvern, Fräsköpfen, Drehtischen, A-, B-, und C-Achsen und Rotationsachsen.

Reduzierung der Ausschwingzeiten in Nietanlagen
Erheblich kürzere Durchlaufzeiten bei Drehmaschinen

Weitere Anwendungen

Eine disruptive Innovation

Im Gegensatz zu handelsüblichen Zykloid- oder Exzentergetrieben ermöglicht Galaxie® absolute Spielfreiheit über die gesamte Lebensdauer.

Der wissenschaftliche Nachweis, dass Galaxie® eine eigenständige Getriebegattung ist sowie der erfolgreiche Einsatz im Hochleistungsmaschinenbau sorgen für den raschen Einzug unserer Erfindung in Forschung und Lehre. Wir haben drei Professoren nach ihrer fachlichen Meinung zur neuen Getriebegattung gefragt. Sie sind sich einig: Galaxie® ist eine revolutionäre Innovation.

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schaeffer

Leiter des Labors für Mehrkörpersimulation der Fakultät Maschinenbau an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg

Prof. Dr.-Ing. Karsten Stahl

Leiter Lehrstuhl für Maschinenelemente, Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau (FZG) der Technischen Universität München

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer

Institutsleiter Maschinen, Anlagen und Prozess­­automatisierung am Institut für Produktions­technik (wbk) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)

Ausgezeichnete Innovation

Mit überragenden technischen Eigenschaften, einer hohen Verdrehsteifigkeit, absoluter Spiel­freiheit und Drehmomentdichte, überzeugt Galaxie® nicht nur unsere Kunden.

Überlegene Getriebe und Antriebssysteme

Das Unternehmen WITTENSTEIN galaxie entwickelt, produziert und vertreibt radikal innovative Getriebe und Antriebsysteme, deren Überlegenheit auf einem völlig neuen Wirkprinzip basiert. Mit unserem einzigartigen Knowhow sind wir auf dem Gebiet der rotativen mechatronischen Antriebstechniken weltweiter Technologieführer.

Unsere Innovationen ermöglichen es unseren Kunden, ihre Maschinen und Anlagen mit bisher unerreichbaren Leistungsparametern zu realisieren. Das hilft ihnen, im Wettbewerb auch in Zukunft vorn zu sein. Darüber hinaus tragen wir mit unseren Lösungen dazu bei, dass Produkte besonders ressourcenschonend und effizient hergestellt werden können. 

Geschäftsführung der WITTENSTEIN galaxie GmbH: Tobias Burger (links) und Nadine Hehn (rechts)

Von der Idee zur GmbH

2006

  • Die Entwicklung eines elementar neuen Getriebekonzepts beginnt.
  • Erste Patente werden angemeldet.

2008

  • Das revolutionäre Getriebe erhält den Namen Galaxie®. Seine Verzahnung mit logarithmischer Spirale ähnelt einer Galaxie im Weltraum.

2010

  • Erster Einsatz des neuen Getriebes in der Forschungsrakete SHEFEX II. Vier Galaxie® Getriebe sind zentraler Bestandteil der Flugsteuerung.

2012

  • In den Kaltwalzmaschinen wird Galaxie® erstmals in einer Industrieapplikation eingesetzt. Die ersten Getriebe laufen noch immer störungsfrei.

2014

  • Entwicklung erster Motor-Getriebe-Systeme.

2015

  • Galaxie® wird auf der Hannover Messe vorgestellt.
  • Die bahnbrechende Innovation gewinnt den Hermes Award 2015.
  • Erste internationale Kundenprojekte starten.

2016

  • Der Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft geht an Galaxie®. WITTENSTEIN ist Sieger in der Kategorie „Mittelständische Unternehmen“.

2018

  • Beim Deutschen Zukunftspreis 2018 gehört Galaxie® zum Kreis der Besten. Mit dem Preis ehrt der Bundespräsident herausragende technische, ingenieur- und naturwissenschaftliche Leistungen, die zu anwendungsreifen Produkten führen. 

2019

  • Forschung und Lehre erkennen Galaxie® als eigenständige Getriebegattung an.
  • Das Portfolio wird ausgebaut. Galaxie® gibt es jetzt in 4 Varianten und 5 Baugrößen.

2020

  • Die WITTENSTEIN galaxie GmbH wird gegründet.
     

2021

  • Das Portfolio wird mit der Galaxie® accuracy line weiter ausgebaut.

2022

  • Die Baugröße 190 aus der Galaxie® accuarcy line startet in die Serie beim Leitkunden Index-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky.

2023

  • Markteinführung der miniaturisierten Galaxie® Getriebe
  • Die Innovation gewinnt den Surgical Robotics in der Kategorie Groundbreaking Technology Award. 

Die Geschichte geht weiter...